This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM GUI 显示硬件未连接、控制器无响应

Guru**** 2544600 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458952/bp-dac11001evm-bp-dac11001evm-gui-shows-hardware-not-connected-controller-is-not-responding

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-EXP432E401Y

工具与软件:

您好:

我的 BP-DAC11001EVM 无法连接 GUI、我更改了端口 COM6或 COM7、仍然失败。

Uniflash、可以自动检测 MSP-EXP432E401Y EVM、并且我加载了测试程序"blinky.bin"、LED 将闪烁。 然后加载"acctrl.bin"、它不起作用。

(2个 USB 端口均连接至 PC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Akhilesh 将尽快进行审查并提供回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?  谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在运行哪个 Windows 版本?

    此 GUI 已在 Win 10计算机上进行验证和测试。 我觉得 GUI 中的串行端口选择存在一些问题

    您是否可以转到 Options→Serial Port、并使用(德州仪器(TI)或 ACCtrl 标签将该端口更改为另一个可用端口。 具有这些标签的两个端口中的一个将连接到硬件

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 PC 是 Windows 10。 我尝试过两个串行端口(COM6和 COM7)、但仍然失败。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我其他解决方案吗、谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遵循了正确的用户指南程序? 为什么加载 blinky.bin?
    另外、您的意思是2个 USB 端口连接到 EVM?

    请按照 EVM 用户指南中概述的过程进行操作并恢复使用。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我按照用户指南进行操作。

    为什么加载 blinky.bin?

    ->因为我想测试 MSP-EXP432E401Y 实验板、它可以正常工作。


    另外、您的意思是2个 USB 端口连接到 EVM?

    ->我是说 MSP-EXP432E401Y 板上的2个 USB 端口都连接到 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需连接2个 USB。 您能告诉我在用户指南中的什么地方,它是提到的,您需要连接2根 USB 电缆吗?

    我们需要移除已经连接的 USB 以便连接 另一侧、仅用于固件更新。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此图中、它需要连接2根 USB 电缆。

    另外、我已经测试过、如果仅使用 U7端口、则无法在 PC 设备管理器列表中显示2个 XDS110端口(COM6和 COM7)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束此主题帖、因为本主题正在继续对话- https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters---internal/f/data-converters---internal-forum/1462152/bp-dac11001evm-can-not-connect

    谢谢!
    Sanjay