This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484的技术问题

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465492/dac3484-the-technology-issue-for-dac3484

器件型号:DAC3484

工具与软件:

您好!

 谢谢、请告知 DAC3484的 NCO 功能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请参阅数据表的第7.3.7节:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的答复。

    我们需要使用更新速率150Mbps DAC、并且我们希望 FIR  屏蔽 NCO 函数、因为我们不需要使用调制和

    混用函数,那么你能建议如何做,谢谢?