This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:AVDD 和 DVDD:上电电源序列

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465886/ads8028-avdd-and-dvdd-power-on-power-supply-sequence

器件型号:ADS8028

工具与软件:

我想使用 ADS8028来连接模拟侧的外部信号、同时将 Xilinx FPGA 连接到数字侧。
由于 FPGA 上电/断电电源排序、我需要立即提供 AVDD (5V)、并且只有在以后才能提供 DVDD、3、3V (在 FPGA 上电序列结束时)
我需要知道 ADS8028是否可以这样工作、或者仅在 AVDD 引脚上提供电源的短时间内是否会出现问题。

提前感谢您的帮助。

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    如果您查看 ADS8028数据表(第2页)的绝对最大值部分、您将看到有一个针对 AVdd 的 DVdd 的限制。  在您的情况下、将 AVdd (5V)提前放置在 DVdd (理想值)非常合适。  在建立 AVdd 后、将 DVdd 启动应该没有问题。