This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332延迟配置文件数量的问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TX73H32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465464/tx7332-the-issue-with-the-number-of-tx7332-delay-profiles

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件: TX73H32

工具与软件:

您好!

技术文档中指定、TX7332最多可以存储16个延迟曲线。 但是、在执行超声波波束形成时、我需要至少128个延迟分布。 此外、在波束形成期间通过 SPI 将延迟曲线写入延迟曲线寄存器映射的  速度太慢、无法满足实时要求。

您能否就解决此问题的任何建议方法或潜在解决方案提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑为您的应用寻找 TX7332。 由于缺少内存、这是较旧的一代发射器件、波束形成功能较弱。 我们将推出器件 TX73H32的更新版本 、该版本具有内置的 存储器、从而支持更好的波束形成。 除了内置存储器、它还具有其他与 TX7332相比增加的特性。 我建议  您将有关目标应用的详细信息的电子邮件投递至 support_us_afe_tx@list.ti.com、以便我们能够协助您使用该器件。

    谢谢。此致

    Savyan