This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:问题 RE:可用性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455085/ads127l18-question-re-availability

器件型号:ADS127L18

工具与软件:

您好-基于 ADS127L18 EVM 的原型产品取得了很好的效果、现在我们希望开发一些电路板用于内部测试、但 TI.com 上的可用性状态似乎从"不可用"变为"缺货"、这是产品发布到制造的那一刻。  是否可以在合理的时间内订购100个、或者联系外部经销商是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我目前在 TI.com 上看到400件 ADS127L18IRSHR。 您可以从此库存中订购吗? 您对设备的迫切需求如何? 我们会在1月初在 TI store 重新供货。  

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Josh——这还不是很紧急、但如果可以的话、我会有兴趣立即订购。  当我自己检查库存时、我看到了以下消息:

    显示真实库存状态是否需要任何特殊技巧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与团队确认一下。 这可能是由于我们最近发布此部件后系统中存在错误造成的。 由于节假日、可能需要几天的时间才能收到回复。  

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、再次感谢您的检查。  一段时间之前、有人询问了一个类似的问题、涉及一个已发布以供销售但从未显示为可订购产品的器件、但我找不到该链接。  听起来问题是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我们应该会在1月的前两周内有更多可购买的 ADS127L18器件。 我觉得目前的问题是、TI store 的库存已经下降到500片以下。 对于新设备、如果出现这种情况、它会限制可见性。 我不知道它如何决定谁来限制可见性,然而。 我正在研究这是否可以改变。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh --

    对我来说、仍然显示"缺货"。  我们的目标供货日期是否为100件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我可以直接向您发送电子邮件吗? 如果商品仍隐藏在商品页面上、我们可能会找到在商店购买商品的方法。

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢。  地址是 John (AT) Miles.io。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是检查以确保我没有错过你的邮件.  到目前为止,除了这一点,我认为不是你(?):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    这不是我。 我现在正在发送电子邮件。

    此致、
    Josh