This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548:TLV2548IPW

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548, ADS131M08, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464475/tlv2548-tlv2548ipw

器件型号:TLV2548
主题中讨论的其他器件: ADS131M08ADS7038

工具与软件:

大家好!

在我的项目中、TLV2548与罗氏线圈组合用于交流三相电流采集、关于该芯片有两个问题、具体如下:

1、除了不同的封装外、TLV2548IPW 和 TLV2548IDW 的参数是否相同?

2、TLV2548是否具有与三相电校准相关的功能? 例如相位校准。

3、3.3V 用作芯片的电源。 如果使用 SCLK 作为转换时钟源、是否为最大转换率6MHz? 在最大转换速率下、最大工作电流是否仍为1.6mA 的标称值?

谢谢。此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    通常、在三相电流测量的情况下、多路复用 ADC (例如此 ADC)上使用的同步采样 ADC 更多、因为同时对全部三个相位进行采样很重要、否则测量中会引入相移。  

    通常、由于这是一款较旧的器件、因此我推荐使用 ADS131M08来实现8通道同步采样解决方案。 如果更合适、通道型号也会更少。  

    如果您希望坚持使用多路复用 ADC、建议使用 ADS7038作为替代 TLV2548的较新器件。  

    您在设计的哪个阶段、上述建议是否会更符合您的要求?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢您的建议。 我需要的 ADC 的通信接口是 McBSP、但您推荐的 ADC 芯片通信接口是 SPI。 此外、现阶段还不能换芯片。 请在我最后一封电子邮件中回答有关 TLV2548的问题。 我特别关注 TLV2548是否有相位校准。

    谢谢。此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    非常感谢您澄清了您的要求。  

     TLV2548IPW 和 TLV2548IDW 的性能相同。 这两者之间的唯一区别是封装。

    2. TLV2548没有任何 与三相电相关的专用功能。   

    3A。 假设20MHz 的最大 SCLK 频率、器件可实现的最大采样率为200kSPS。  

    3B。 由于电气特性表在3V 时指定 SCLK = 15MHz、因此在 SCLK = 20MHz 且启用内部基准的情况下、在1.8mA 附近会考虑稍高的最大电流消耗。

    此致、
    Joel