This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:ADS1234

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466207/ads1234-ads1234

Thread 中讨论的其他器件:LDC1612

工具与软件:

您好!

我们正在努力为电桥电路(非电桥斩波)使用正弦交流激励或 PWM 信号、以便测量由 RC 网络形成的传感器的实部。 我们驱动的频率为~100kHz、我们已经对 电容不会影响实际部分进行了表征。 是否有任何芯片可用于生成稍后可由 ADC 转换的电压信号? 我刚刚检查了 ADS123x、但它似乎仅适用于直流激励。 另一款芯片  AD5934 是阻抗转换器、可以测量实部和图像部分、但超出了我们的功率预算。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng、

    TI 没有任何集成了正弦交流激励的精密 ADC、但我们有一系列与您需要的类似的电感式传感器。

    我不确定此器件是否能满足您的要求、但请查看 LDC1612。

    https://www.ti.com/product/LDC1612

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用