This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:初始化序列 FPGA 代码

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466020/ads9219evm-initialization-sequence-fpga-code

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9219

工具与软件:

您好、TI 是否可以提供代码  6.4.4初始化序列 部分中找到抗混叠 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    使用 ADS9219EVM 时、该启动序列是集成的、不需要再次实现。  当直接与器件通信时、该表本身具有按照第6.5节中的编程说明进行操作所需的命令。  (在每个步骤之后、按照"步骤编号"的顺序将"VALUE[15:0]"列中的值写入"地址"列中的值)  

    我们还有一些适用于 ADS92xx 器件的示例 FPGA 代码、这些代码并未进入初始化序列。 这是因为、一旦 ADS92xx 系列中的所有器件都发布、初始化序列将不再是必需的、并且会从数据表中删除。   

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、更加准确、我将  ADS9219EVM 与定制 FPGA 板(不是 TI)配合使用、我是否需要写入初始化序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    是的。  

    此致、  

    Yolanda。