This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:LM98725 PGA 增益和时钟系统

Guru**** 2559450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466743/lm98725-lm98725-pga-gain-and-clock-system

器件型号:LM98725

工具与软件:

您好、TI:

抱歉、我还有其他有关 LM98725 PGA 增益和 CLK 系统的问题。

1)

第9页底部"PGA 规格"中的最大增益/最小增益的问题、
最大增益/最小增益的测试条件列为 CDS 增益 x1、
但是、我们可以假设​​CDS 增益 x2的最小值/最大值相似吗?

此外、在计算最大增益/最大增益的最小/典型值或最大/典型值之比时、
它大约为+/-7%(见下文)、但可以认为此范围适用
稳定性补偿?

顺便说一下、我们使用0.9到1.0范围内的 PGA 增益。


关于计算最小值/典型值或最大值/典型值比率
最大增益/最小值:7.7 / 8.3 = 0.93 (-7%)、最大值:8.8 / 8.3 = 1.06 (+6%)
最小增益/最小值:0.58/0.62 = 0.94 (-6%)、最大值:0.67/0.62 = 1.08 (+8%)

2)  

关于系统 CLK、其中介绍的是 ADCCLK 和 PIXCLK
数据表中找到。 还是第18页的时钟系统方框图?

谢谢!

Katagiri