This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:T2的最大值

Guru**** 2820745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466431/ads7865-maximum-value-of-t2

器件型号:ADS7865

工具与软件:

您好!

我想提出一个有关 ADS7865 ADC 时序规格的问题、特别是数据表第7页"图1"中提到的"T2"参数(忙线上升延迟)。 接口时序图"。

数据表指定了 T2的最小值为3ns、但未列出最大值。 您能否确认 T2的最大值?

为提供一些背景信息、我们正在设计一个 FPGA 来连接 ADS7865以检索 ADC 值。 我们的当前设计在 CONVST 输出后经过一段特定的延迟后从 ADC 读取数据。 由于 T4指定了从 BUSY 的上升沿到 RD 的下降沿的时序、因此即使在 t2的最大延迟情况下、我们也需要确认当前设计是否满足 t4。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    感谢您的提问!  

    T2的最大值取决于多个变量、并不像最小规格那样受到限制。 最关键的变量之一是 CONVST 命令时序、如时序表下方的图2所述。

    本节说明了 CONVST 命令发生的区域如何指示 转换开始的上升周期(在保持指定的已知区域内时;时钟周期上升沿之前10ns 或之后5ns)。 由于 BUSY 信号表示转换时间、因此 CONVST 和 BUSY 之间的延迟应该在3ns 与相应时钟上升沿所在的大约之间、该延迟也会因时钟速度而异。  

    如果可以定义与时钟相关的 CONVST 切换点的特定延迟、这可能会使该延迟变得更容易。 或者、如果有办法使 CONVST 切换点位置重复、也是如此。  

    此致、  

    Yolanda