This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:ADC 采样中的 IF 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465506/adc10d1500-issue-in-if-sampling-by-adc

器件型号:ADC10D1500

工具与软件:

尊敬的 TI 专家团队:  

 

我有一个用于连接 ADC10D1500和 FPGA 的定制电路板。 我发现一个与 ADC 进行 IF 采样相关的问题。 FPGA 中捕获的 ADC 数据不随 ADC 的 IF 输入而变化。  

ADC 配置为 非 ECM 和 非 DES 模式。  

我已启用 TPM 并已验证 FPGA 中的测试模式。 测试模式与数据表的表13相匹配。  

请求深入了解此问题的可能原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    请向我们发送一些 FFT 屏幕截图、以便我们进一步诊断问题。

    是否新创建了 FPGA 固件? 或者以前是否对此进行过测试?

    此外、您的测试设置中使用的采样率和模拟输入频率是多少?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    • 采样频率为1.35GHz。 测试设置中使用的模拟输入频率为900 MHz @-20dBm。
    • 这是 I 和 Q 通道的 FFT 图



    • 是的、新创建了 FPGA 固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    我认为最好向我展示如何连接模拟输入。

    我完全看不到信号。

    另外、CH1看起来像是一个时序问题、因为本底噪声不正确、它太高。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您能给我发送一封邮件、以便我可以分享更多详细信息吗?

    ADC 上的模拟输入与 Vcmo 和 VBG 引脚是否有相关性?

    谢谢、此致、

    Santanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭此帖子。 通过电子邮件解决此问题。

    此致、

    Rob