This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:和 TSW14J57EVM 不可靠- DAC 无法输出射频波形

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF80EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464374/dac38j82evm-and-tsw14j57evm-unreliable---dac-fails-to-output-rf-waveform

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、DAC38RF82EVM 、DAC38RF80EVM

工具与软件:

您好!  

我正在使用 TSW14J57EVM 图形发生器和 DAC38RF8x GUI + HSDC pro 软件评估 DAC38RF82EVM

DAC38RF82EVM 配置为使用片上 PLL 时钟模式(CMODE3)。

务必遵循 DAC38RF82EVM 用户指南 SLAU671A 第2.1.5章 至第2.1.6章中描述的操作过程。  

在 HSDC Pro 中、我设法创建了音调、同时加载外部图形文件、并将其发送至 TSW14J57EVM。

我设法使 DAC 输出射频音调和更复杂的射频信号。

问题在于、DAC 通常无法输出任何信号、我始终遵循相同的过程。

这可能发生在为两个 EVM 板上电后或将新波形上传到图形发生器后。

我从未收到任何警告或错误消息。

 

在对 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM 进行下电上电后、我最终能够使其生成一些射频。

 

发生问题时、如果我在 DAC38RF8x GUI 的"Digital DAC"选项卡中取消选中"NCO enable""AB path" 、DAC 将以参考时钟频率及其谐波输出信号。

 我 是否应该假设 DAC 不接收信号发生器的样本?

 

请就如何使评估套件更可靠提供一些指导。

谢谢你

Ludovic  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     有人可以对此事多加注意、因为该问题极大地减慢/停止了我们关于 DAC38RF82EVM 的评估工作进度。

    请注意、我遇到了与 DAC38RF80EVM 插入 TSW14J57EVM 相同的问题、并且我怀疑 TSW14J57EVM 的 JESD 接口存在问题。  

     TSW14J57EVM 是直接从 TI 购买的。  

    你有什么想法如何前进?

    谢谢你

    Ludovic