This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超过2G 采样率的 DAC39J82运行问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82, DAC38J82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467007/issue-with-dac39j82-operation-beyond-2g-sampling-rate

器件型号:DAC39J82
Thread 中讨论的其他器件: DAC38J82

工具与软件:

标题:DAC39J82超过2G 采样率时的运行问题

帖子:

   您好、我们使用 DAC39J82设计了定制电路板、但会遇到 DAC 仅在高达2GHz 采样率下工作的问题。 根据数据表、DAC 应支持高达的运行     2.8GHz。 之前、我们使用的是 DAC38J82、该器件运行完美并符合数据表规格。

   对于 DAC39J82、我们使用的配置与对 DAC38J82的配置相同、但看不到成功。

   NCO 输出:

      即使采样率为2.4G、我们也无法生成输出。 通过 GTS 进行基带数据操作:这也未按预期工作。

   硬件检查:

      硬件已经过验证、看起来正常。 是否有任何我们可能忽略的 DAC39J82特有的特定设置或配置? 如果任何人有 DAC39J82和的相关经验、请参阅     它可以提供指导或共享他们的设置、将会非常有用。

 感谢您的帮助!

 此致、

 斯瓦罗帕 K