This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:ADS7067复位的体验

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466309/ads7067-experience-with-ads7067-reset

器件型号:ADS7067
Thread 中讨论的其他器件: ADS7066

工具与软件:

您好!
我们目前正在研究 ADS7067。 数据表中提到过、您可以通过复位位以及关闭和再次打开 AVDD 来对其进行复位。 (内容编号 6.4.1第25页)  

同时、在绝对最大额定值中、它表示 REF 电压和所有输入不应大于 AVDD + 0.3。 (内容编号5.1、第5页)。  

您是否确实需要关闭所有这些引脚而不是只提到的 AVDD、或者它是否可以承受短暂的复位并且只能在没有 AVDD 的很长时间内才会损坏该器件?

此外、是否有任何已知的问题会增加重置的需要? 比如在特殊 kombing 或任何其他已知情况下写入寄存器?  

提前感谢。

BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael!  

    欢迎来到 E2E 论坛!  

    这实际上是一个非常好的问题!  理想情况下、是的、关断一切电源是最安全的方法、但对于上电复位(POR)、它应该没有问题、因为它会在很短的时间内工作。  如果预计电源会关断很长时间、我还建议关断/移除外部基准。  

    之后还建议先读取 System_Status 寄存器中的 BOR 位以确认复位是否成功。  

    我能不能索要关于 ADS7067将使用的系统类型的一些信息?  

    我认为 ADS7067非常 稳定可靠、不需要提到需要完全电源复位的具体问题。  不过、用例可以帮助我确认。

    如果您计划启用 CRC、我想要说明以下几点:  

    1. 人们问过有关如何在发生电源事件时知道哪种模式(是否启用 CRC)的问题。  复位器件和重新配置可能是最直接的方法。 这不是设备问题、而是一种需要有限故障排除的方法。  
    2. 由于该器件与 ADS7066同一系列、如果在数据表之间存在任何混淆或比较、则启用 CRC 时、菊花链将不起作用。 如果菊花链中有多个器件并且所有器件(或超过第一个器件)启用了 CRC、则在第一个器件之后的所有器件上都需要进行完全电源复位以禁用 CRC。  
      1. ** ADS7067正确地指出菊花链和 CRC 不起作用、但目前 ADS7066数据表正在更新中。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    非常感谢您快速而详细的回答。

    ADC 将在一个模块上多次用于海上目的、并且应该能够全天候运行。 仅将一个或多个 ADC 完全关闭一段时间不是用例。

    您能否保证短暂违反最大额定值不会损坏器件?  如果是、您是否可以命名有效的时间跨度? 我需要具体的答案为我的老板。

    菊花链模式目前尚未计划、但最好知道、这种模式应该需要物理复位。

    此致、
    Michael