This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:采样效果

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467125/tla2528-sampling-effect

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件:TLA2518

工具与软件:

一段时间以前、我在搜索 e2e 时曾遇到过一些初始设计问题。

我不知道是怎么找到的、但我在电子表格中输入了两次 ADC 的特性(输入电阻、采样电容)和采样特性、并且告诉您采样对信号的影响。  

我搜索过,但找不到它,你碰巧知道吗?  (T 不是针对该特定 ADC)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WorkerBee:

    可以从 模拟工程师计算器找到问题吗? 这里有很多选择、所以我建议下载并查看您是否找到所需的内容。

    否则、它可能是我们基于 Excel 的计算器之一。 您是否有更多信息、如计算器接受哪些输入以及提供哪些输出?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看一个基于 Excel 的计算器...

    退一步、热敏电阻将为23K-130K、因此我使用47.5K 上拉电阻。
    因为它是温度、所以我不需要非常快速地对它进行采样。  我确实希望它准确。

    1) 1) TLA5218/TLA5228是否可以对其采样电容器放电?  
    以不同方式提问、如果是最坏的情况、当我切换到某个通道并采集平均32个样本的样本时。  最坏的情况是300ns 150ohm (typ) 15pF (typ)从0V 开始一次还是32次?  (如果在上面的图片中每个采样之间使用了 S2、则电流绘制会更晚

    我有几个选择。
    2) 2)缓冲或非缓冲
    我认为我不需要这样做速度快、因此我认为如果环路足够慢、最好仅对信号进行非缓冲采样以防止额外的误差来源、并尽可能地降低成本/电路板空间。  但由于信号较弱、可能需要它。  我认为答案将取决于#1的答案、但如果您对此选择有任何意见的话。  上述计算器中的 ADC 选择似乎并没有允许对我知道的变量(ADC 的输入特性和驱动强度以及信号的外部滤波器)进行所有修改

    3)筛选器
    该值越大、信号越稳定、随时间变化的速度就越慢。  我想我查看的电子表格有助于选择这个。  当您连接 ADC 时、信号可能会受到影响、您需要多少大的滤波器才能说、因此插入误差小于0.1%。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WorkerBee:

    1. TLA2518/2528的采样电容器在转换完成后放电至 AVDD/2、因此可回答您的问题:它会复位32次、但会复位到中标度、而不会完全降到0V。

    请务必记住、要使用 ADC 达到标称分辨率、您需要允许比 ln(2^n)*R*C 更多的采集时间、其中 n 是以位为单位的 ADC 分辨率。 LN (2^n)提供了信号完全稳定之前需要等待的 RC 时间常量数量。 得到的结果以秒为单位。

    如果您像热敏电阻电路一样使用分压器、则等效电阻是两个并联电阻。 然后、您可以添加任何其他与模拟输入串联的电阻器。 这意味着、如果上拉(或下拉)电阻值较小、只要热敏电阻上的压降仍在 ADC 的输入范围内、就可以更快地进行采样。

    2.在热敏电阻电路中、它们通常是没有缓冲的。 如果是相对静态的信号、则应该是可以的。 如果是动态信号、例如频率较高的正弦波、您应该考虑添加一个放大器。

    3.在跟踪 Excel 计算器时、我会不断向同事寻求帮助。 您很可能可以承受采样速度较慢且没有放大器来驱动 ADC 输入的情况、因此 ADC 输入端的电容器对上面编号1中的 C 值产生贡献。 适当的电容值可让您过滤较高频率的噪声、同时仍允许信号在采集时间内完全稳定下来。

    此致、
    Joel