This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC082S085:DAC 无法更新电压

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC082S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463305/dac082s085-dac-not-able-update-voltage

器件型号:DAC082S085

工具与软件:

我使用的 DAC082S085通过 SPI 与 LPC1768连接、但无法获得预期的输出电压。

参考文档 为"DAC082S085具有轨到轨输出的8位微功耗双路数模转换器"

我将按照编程部分(输入移位寄存器)中所述传输数据。

对于 I/P 序列-> 0001 1111 0000 、我会在 VOUTA 上获得0V。

对于 I/P 序列->  0010 1111 0000 、VOUTA 的电压为1.657V、但预期电压为3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、  

    0001 1111 1111 0000和 0010 1111 0000应在 VOUTA 上产生相同的输出电压。  您能否分享一条写入命令的屏幕截图、以便验证时序和格式。 另请分享一个原理图以供审阅。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NYSYNC_1、DIN 和 SCLK 引脚连接到微控制器的 DAC 共享原理图。

    EXT_DAC_VREF = 3.3V

    我将 使用位拆裂方法来传输数据、如下所示:

    _SSICS (0);
    _DelaymS(1);
    (字节 Cnt = 0;字节 Cnt < 2;字节 Cnt++)

    u8Data = pWrite[ByteCnt];
    for (BitCnt = 0;BitCnt <= 7;BitCnt++)

    _SSIClk (1);
    _DelaymS(1);
    _SSIClk (0);
    _SSIMOSI (数据>> BitCnt)和1);
    _DelaymS(1);
    }
    }
    _SSICs(1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、  

    更新 SCLCK 上升沿而不是下降沿的数据。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我更改了以下代码、但仍然获得 与1.65V 相同的电压

    _SSICS (0);
    _DelaymS(1);
    (字节 Cnt = 0;字节 Cnt < 2;字节 Cnt++)

    u8Data = pWrite[ByteCnt];
    for (BitCnt = 0;BitCnt <= 7;BitCnt++)

    _SSIClk (0);
    _DelaymS(1);
    _SSIClk (1);
    _SSIMOSI (数据>> BitCnt)和1);
    _DelaymS(1);
    }
    }
    _SSICs(1);

    此致、  

    Akanksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    您能否测量 SCOP 上的写入帧并共享屏幕截图? 可能还有其他时序问题、这些问题在您的写入循环中不清楚。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将按照下图获得信号。

    此致、

    Akanksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    示波器探针上的设置是否正确? 电压标度看起来非常大。 您能否确认 SPI 信号的逻辑电平。  

    您正在 发送0001 0111 1111 1000。 这就解释了为什么你在预期满量程时看到你的输出处于量程中点。  

    您已更新数据以在正确的边沿更新、但第一个边沿是下降沿、因此您的第一个数据位应在第一个 SCLK 下降沿之前发出。 最后一个数据位在最后一个上升沿进行设置、但之后没有下降沿可用于捕获数据。  

    您可以将 SCL 更改为 IDLE 低电平、以便第一个边沿是上升沿、在那里更新您的数据、或在循环之外更新您的第一个数据位。   

    此致!

    Katlynne Jonea