This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830-ADC:EP VDD 引脚

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467210/dac8830-ep-vdd-pin

器件型号:DAC8830-DAC8830 EP

工具与软件:

你(们)好、  

在 DAC8830-SGLS334C EP 数据表 (2007年修订版)第7页上、VDD 引脚被列为"模拟电源"。
纵观器件架构、电气特性和 I/O 图、Vdd 似乎是"数字功率"。 第7页上是否有拼写错误?

你怎么看?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:  

    VDD 为芯片内的所有电路供电、其中大多数电路为数字电路、因为这是非缓冲 DAC。 唯一的模拟部分是由 VREF "供电"的 DAC 串、如图45和46所示。  

    则可以考虑将 VDD 作为数字电源。 在创建本数据表时、引脚列表很可能从其他器件复制而来、并且写入器错误地离开了"模拟"一词。  

    此致!

    Katlynne Jones