This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:DAC

Guru**** 2774285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467019/dac0800-dac

器件型号:DAC0800
主题中讨论的其他器件:DAC61402

工具与软件:

您能给我提供一个满足我们要求的 DAC 器件吗?

1.输出电压范围0-10V

2.稳定时间- 10us

3.接口- I2C 接口

4.分辨率- 12位或任何位

5.通道- 2个或任何通道

如果器件不可用、您能否告诉我为什么具有 I2C 接口的 DAC 器件不可用于0-10V 输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:  

    我们目前没有满足这些要求的 DAC、我不必说明原因。  

    DAC61402可能是最佳选择、但它具有 SPI 接口。  

    您始终可以将0 - 5V DAC 与外部运算放大器搭配使用、从而将输出增益为0 - 10V。  

    此致!

    Katlynne Jones