This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:ADS7066:最大化采样率

Guru**** 2887660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466725/ads7066-ads7066-maximizing-sample-rate

器件型号:ADS7066

工具与软件:

在 自动序列模式下、通道读取之间需要等待多长时间? 例如、您是否必须在每个 t 周期等待下一个通道。

在 自动序列 模式下、模数转换是否会在片选上升沿发生? 例如、是在 cs 之后读取的16位、对应于最近一个片选上升沿上的值。

如果我们处于自动序列模式并针对三个通道进行配置、并以最大速率读取所有三个通道、然后延迟1ms、多路复用器是否仍会回到原始位置并处于自动序列模式?

读取三个输入的最快方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、  

    欢迎来到 E2E 论坛!  

    正确、在自动序列模式下、必须等待一个 t 周期才能读取下一个通道数据。  

    在自动序列模式下、内部多路复用器在转换后改变模拟输入通道、因此在下一次转换中将输出的数据取决于它所处的序列阶段。 数据表中的图7-15是这方面的合理表示。  它还显示、只要 SEQ_START 保持为1、它就会继续循环遍历所选的所有通道。 (对第2个和第3个问题是、只要满足时序要求即可)

    测量相同3个通道的最简单、最快速的方法是使用自动定序模式、因为一旦您启动、它将继续循环相同的3个通道、直到序列停止、SDI 上不需要任何命令。  如果通道和/或其顺序需要更动态地变化、则动态模式是另一种选择、因为与手动模式相比、此模式从通道选择到数据输出的周期延迟为零(数据表中的图7-14)。  

    此致、  

    Yolanda