This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115用于查找电线两端之间的电压差

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466476/ads1115-ads115-used-to-find-the-voltage-difference-between-two-ends-of-the-wire-line

器件型号:ADS1115

工具与软件:

您好!
   我将使用 ADS1115 (ADC)成功测量两端之间的电压差。 当 ADS1115和我的目标电压线之间连接公共接地时、ADS1115可提供精确的电压值。 但在本例中、电压线会持续长距离延伸、并且很难从我的测量设备建立接地连接、因此无法为我的测量设备获得公共接地。 是否有任何其他方法可以解决 在不使用公共接地的情况下测量两端之间的电压差? 您能否澄清这是否可行?提前感谢您的答复。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    那么、5V 和4V 的基准是什么?

    ADS1115只能测量其电源内的绝对电压(VDD > V INPUT > GND)。

    如果没有公共 GND、则您将读取浮动电压。

    在本示例中、ADC 的差分电压将为1V、如果没有公共接地、则测量点的绝对电压可能会超出 ADC 可测量的范围。 需要一个通用基准来获得良好的测量结果。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

           主席先生、感谢您的响应。在我的电路中、5V 和4V 分别表示通过第一端的输入电压(5V)和我得到第二端的电压(4V)。是的、我已经尝试在没有公共接地的情况下使用 ADS1115测量电压、但我得到了浮动电压。 如果无法在不使用通过 ADC 的公共接地的情况下测量电压、是否还有其他方法不使用 ADC 来测量电压?

    此致、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    [报价 userid="639786" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466476/ads1115-ads115-used-to-find-the-voltage-difference-between-two-ends-of-the-wire-line ADS1115当 ADS1115和我的目标电压线之间连接了公共接地时、可提供准确的电压值。 [报价]

    如您所述、需要一个公共接地来使用 ADC 测量这些电压。 很遗憾、我不知道其他方法。

    此致、

    天使