主题中讨论的其他器件:ADS131M04、
工具与软件:
您好!
我目前正在研究如何将 Raspberry Pi Pico 与 ADS131M04相连。 但是、我遇到了一些问题。
当我发送基本的复位命令时、没有响应、 
当发送寄存器读取命令时、我收到的响应在结构上不正确。

下面是供您参考的引脚连接图。

此外、所有 AIN 引脚均连接到 DVDD 和 DGND。
对于时钟设置:
- CLKIN 使用由 RP2040提供的 PWM 输出在8.196 MHz 处进行配置。
- SCLK 被设定为20 MHz。
电压电源线(3.3V)在3.26V 和3.22V 之间波动。 接地线(GND)在0至0.025V 之间变化。
您能告诉我是否缺少内容或我需要检查的其他内容吗?
感谢您的帮助。