This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:适用于3电极单导联可穿戴 ECG 的 AD8323或 ADS1294R 或其他产品。

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467345/ads1294r-ad8323-or-ads1294r-or-other-for-3-electrode-single-lead-wearable-ecg

器件型号:ADS1294R

工具与软件:

我们正在设计一种3电极单导联 ECG 作为可穿戴设备。 您能提出适合我们开发的 AFE、这 将是我们 经过 FDA 510K 的最终 AFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mallikarjun、

    由于我们的许多生物电势模拟前端器件都在 NDA 的覆盖范围内、我将离线与您联系、并关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ryan