This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:有关 EVM 上的 EEPROM 的 LMK61E2问题

Guru**** 2512295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468179/adc12dj5200rfevm-question-about-lmk61e2-an-eeprom-on-the-evm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

工具与软件:

您好!

借助 ADC12DJ5200RFEVM GUI、我的客户对 LMK61E2寄存器进行了编程、以便首先匹配所需的设置。
然后、他们必须将1写入 R49.6、以便将 LMK61E2寄存器复制到 SRAM、但他们错误地跳过此项。
而是将 SRAM 复制到内部 EEPROM。 下电上电后、所有 LMK61E2寄存器读回值均为0xFFh。 它们无法再重新恢复 LMK61E2寄存器。
有没有任何方法可以对 LMK61E2寄存器进行重新编程以匹配所需的设置

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K:

    我将此内容移至 CTS 论坛、因为它是关于 LMK61E2的。 EVM 上的 i2c EEPROM (24LC64FT)未在此电路板版本上使用、因此应该为空。 它用于存储有关夹层卡的 VITA57.4详细信息、而不是寄存器信息-但是客户可以根据需要选择使用。 我不知道有关 LMK61E2内部 EEPROM 的任何信息、因此最好听到 CTS 的这方面消息。 请等待他们的答复。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     对 EEPROM 进行编程时、I2C 地址很可能会被覆盖。 如果您扫描总线、LMK61E2是否会响应任何 I2C 地址? 以及在尝试从器件读取时、它们是否能够看到有效的确认位? 如果是、仍然可以使用数据表中描述的步骤、使用有效配置重新对 EEPROM 进行编程。

    如果某些保留寄存器值被覆盖、器件也可能处于锁定状态。 遗憾的是、 如果不重新对 EEPROM 编程、则无法恢复到已知的良好配置、如果 I2C 通信无法正常工作、则无法实现这一点。  

    此致、  

    Connor