This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:电压基准和模拟输入

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467866/ads1234-voltage-reference-and-analog-input

器件型号:ADS1234

工具与软件:

我将使用 ADS1234 来测量电桥。
基准电压为2.5V。 如果使用64的增益、ADC 可以读取的最大电压是多少?
计算结果是否为0.5Vref/64?

第二个问题:由于元件以二进制补码配置运行、最大可读电压是否为 Vref / 2?
是否有办法绕过二进制补码格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yakov

    我明天会跟进并回答问题。  谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yakov

    是的、您回答正确。  可读取的最大差分电压为0.5*2.5/64=19.53125mV、最小差分电压为-19.53125mV。

    是、当增益=1时、最大差分电压为 Vref /2。  如果 Vref = 2.5、这将是+1.25V。  

    由于 ADC 可以读取正负差分电压、因此数据始终编码为二进制补码。  无法将数据编码更改为直接二进制。

    此致、
    Keith