This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813EVM:ADS9813的初始化序列出现混淆

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466537/ads9813evm-confusion-regarding-initialization-sequence-of-ads9813

器件型号:ADS9813EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9813

工具与软件:

您好!

我们将 ADS9813 EVM 与 Zynq 7045 FPGA 一起使用。 ADS9813安装在 FPGA 的 FMC 上。 我们计划在四通道 SDR 数据速率配置中使用 ADS9813。

我们已经通过仿真在 Vivado 中构建并验证了适用于此设置的逻辑、现在我们打算在硬件上实现。 不过、对于 ADS9813数据表中的初始化序列、我们会遇到一些困惑。 我们的查询如下:

  1. 在表6-13 (初始化序列)寄存器中 0x04 具有值 0x000B ,但在第39页,它被声明写 0x0003 . 您能否说明正确的值?
  2. 状态 0x92 0xC5 所属的器件 组1 、但表6-13提到选择 组2 PRD 选项卡。 这是错误吗、或者具体原因是什么?
  3. 在观测时 fCLK 在 ILA 中使用 dCLK 作为时钟时、我们注意到了这一点 fCLK 有时会缺失、并且无法按预期显示。 您能否解释可能发生这种情况的原因并提供解决问题的建议?
    另外,如果 IAM 配置 SDR 模式,那么 fclk 上升沿到上升沿 应该是48 dclk。 即使未执行 SPI 写入、也对于默认配置(即具有4个数据通道的 DDR 数据速率)、应该是24个 dclk、但对于这些 dclk、没有看到 fclk 重复。 它是重复的65个 dclks, 130个 dclks,有时也发射某些数量的 dclk。

  4. 当我们通过选择组1尝试初始化寄存器0x92和0XC5时、我们遇到了断电情况、其中所有数据通道和 fclk 均为逻辑低电平。

如果您能为 ADS9813提供正确的最终初始化序列并阐明的行为、将会很有帮助 fCLK .

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI CT、

    感谢您的提问。 为了更好地了解该用例、您能否分享一下您希望在哪种类型的应用中使用 ADS9813?

    我正在等待团队对初始化序列的确认、让我在星期一回复您。 在尝试写入初始化序列时是否正在通电并使用自由运行的 SMPL_CLK? FCLK 故障可能是器件未正确初始化的症状、因此我们应首先解决该问题。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初始化序列有任何更新?

    我还想说明的是、我们按照时序图将 SPI 时钟极性和相位设置为零。 您能否确认我们是否走在正确的轨道上?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI CT、

    确认顺序如下:

    1. 0x000B 至0x04地址
    2. 0x0002至0x03地址//选择寄存器组1
    3. 0x0002至0x92地址
    4. 0x0604至0xC5地址

    是的、对于 SPI、PHA 和 POL 为0是正确的。

    您能否分享您的 ADC 原理图、以便我确认所有连接都正确吗? 您还可以完成以下调试步骤:

    1. 使用 DMM 测量 AVDD_5V、IOVDD、VDD_1V8和 REFIO、以确保所有电源均符合预期。
    2. 应用 SMPL_CLK
    3. 按照我在上面分享的方法写入初始化序列。 您能否分享示波器屏幕截图(所有数字信号的)?
    4. 之前连接到器件的电源是否超过了最大限值?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是评估板本身、并通过以下结果测量了电压:

    • AVDD :5V
    • IOVDD VDD :1.8V
    • REFIO :4.1V

    上电后、我们将按照以下寄存器写入序列来初始化 ADS9813 并针对我们的用例进行配置:

    1. 写入0x0001寄存器0x00(启用复位)。
    2. 写入0x0000寄存器0x00(禁用复位)。
    3. 写入0x0004寄存器0x00(传统 SPI 启用)。
    4. 写入0x000B寄存器0x04(INIT1配置)。
    5. 写入0x0002寄存器0x03(选择组1)。
    6. 写入0x0002寄存器0x92(INIT2配置)。
    7. 写入0x0604寄存器0xC5(INIT3配置)。
    8. 写入0x0100寄存器0xC1(设置 SDR 数据速率)。

    我们在 CPOL = 0且 CPHA = 0的情况下使用5 MHz 的 SPI 时钟。

    我们正在观察D0D1D2D3关于DCLK在 ILA 中的数据通道(,,,),也FCLK在 ILA 中监测。 寄存器初始化是基于我们的控制逻辑进行的。

    以下是我们观察到的情况:

    • DPWM0模块

      • 数据存在于数据通道(D0、、、D1D2D3)上。
      • FCLK是在 ILA 中捕获的(不是周期性的、但可检测的)。
    • DPWM0模块

      • 所有数据通道(,,,)D0D1D2D3FCLK在 ILA 中显示零。
      • 未观察到数据或活动。

    我们通过 FMC 向提供8 MHz 时钟SAMPL_CLKP。 我们使用默认跳线配置(不更改跳线位置)。

    您能说明一下为什么我们没有看到任何数据FCLK吗、或者初始化完成后没有看到任何数据吗? 初始化序列中是否遗漏了某些内容? 您是否遇到此问题?

    非常感谢您的帮助、因为我们目前正处于这一阶段。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI CT、

    感谢您的分享。 我们最近完全发布了 ADS9813、因此量产 器件与预量产器件略有不同。 也许您的 EVM 具有预量产 器件、具体取决于您订购器件的时间。 您能否分享一下您的 ADS9813器件上的标记? 是 ADS9813还是 PADS9813? 如果是 PADS9813、最好订购生产器件并更换 EVM 上的 DUT、因为这可能会导致初始化 序列问题。 数据表中的顺序适用于量产器件。  

    ADS9813的量产器件: https://www.ti.com/product/ADS9813/part-details/ADS9813RSHR

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    感谢您的支持。 我们通过创建一个新项目解决了该问题。 我们怀疑 SDK 和 RTL 之间存在不匹配问题、但我们并不完全确定。 现在、我们能够成功执行初始化。 我们使用自定义模式进行了测试(有效)、还使用输入信号对其进行了验证。

    我们有几个问题:

    1. 使用二进制补码数据格式时、ADS9813的默认噪声级别是多少? 我们在通道上观察到默认的噪声摆幅为50k。 当输入馈入后、该噪声会消失、但50k 的默认噪声水平似乎并不正常。
    2. 您能否澄清一下、斜坡测试图形需要多少个时钟周期才能递增? 我们可以观察到、每个计数会保留16个时钟周期、而不是1个时钟周期。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI CT、

    这是个好消息! 您将 ADS9813用于什么类型的一般应用/项目?

    关于噪声、如果绘制 FFT 图、根据所使用的输入范围和带宽模式、SNR 应约为90.3dB。 前端/系统变量可能会引入额外的噪声。

    是的、每16个采样后看起来就会以斜坡输出的增量递增:

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、samiha、

    在针对我们的应用进行最终确定之前、我们目前正在评估该 ADC 的性能。

    在噪声方面、问题与 SFDR 无关。 我们将观察到50k 的噪声水平、这是否就是 ADC 的默认噪声摆幅?

    此外、我们还注意到了这一点 fclk 基准跟踪未与数据正确对齐 SAMPLE_SYNC Linaro Toolchain。 有时、通道数据似乎是循环移位的(也就是说、如果我们 在通道1中提供输入、有时会反映在通道2或通道3中)。我们怀疑这是由于之间的不正确对齐所致 fclk 处理数据。

    我们如何解决该问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI CT、

    50k 是什么意思? 您能否澄清单位或分享图表? 您可以尝试短接 ADC 通道的正负输入、以查看噪声是否出现在 ADC 内部。

    是否在 上电后且 提供了 SMPL_CLK 的情况下提供同步脉冲? 您能否提供示波器或逻辑分析仪的屏幕截图? 只要 SMPL_CLK 频率也发生变化、就必须提供 SYNC。  

    此致、

    Samiha