This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:为具有特定信道分配的单个 ADS52J65 ADC 输入配置 TSW14J50提供帮助

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, LMK04821, ADS52J65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466613/tsw14j50evm-assistance-with-configuring-tsw14j50-for-single-ads52j65-adc-input-with-specific-lane-assignments

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J65LMK04821ADS52J65EVM

工具与软件:

您好!

我当前使用的是 ADS52J65评估板(EVM) 结合使用 TSW14J50 从 FPGA 上的 ADC 成功采集数据。 此设置按预期运行。

现在、我已经设计了一个仅包含单个 ADS52J65 ADC 的定制 PCB。 在这个定制 PCB 上、我还使用 LMK04821 PLL 时钟发生器 以生成所需的时钟信号。 我已经验证时钟已成功生成、可以看到输出自 LMK。

但是、当我尝试配置定制电路板并开始数据采集时、会遇到 超时错误 (如随附图像中所示)。

我怀疑问题出在 FPGA 和 ADC 之间的同步。 具体而言、我认为 FPGA 未实现同步、因为当前配置需要来自的数据 两个 ADC 而我的设置包括 一个 ADC .

此外、还有以下内容 进行配置 定制电路板的功能:

  • ADC JESD 通道1 连接的电线 GXB-GXB-L3-L3 Rx (差分对:GXB-GXB-L3p Rx 和 GXB-GXB-L3n-L3n Rx)。
  • ADC JESD 通道2 连接的电线 GXB-GX0-L0 Rx (差分对:GXB-GXB-L0p 和 Rx Rx L0n)。
  • ADC JESD 通道3 连接的电线 GXB-GXB-L2-L2 Rx (差分对:GXB-GXB-L2p Rx 和 Rx-L2n)。
  • ADC JESD 通道4 连接的电线 GXB-GX4-L4 Rx (差分对:GXB-GXB-L4p Rx 和 GXB-GXB-L4n-L4n Rx)。

我要配置 TSW14J50平台 使用这两种器件之一 4个通道 或者 2个通道 从单个 ADS52J65 ADC 进行数据采集。

我的问题:

  1. 重新配置 TSW14J50

    • 是否可以将 TSW14J50配置为仅使用一个具有上述引脚配置的 ADC (ADS52J65)、通过4个或2个通道传输数据?
    • 如果可以、如何配置系统来实现这一点?
  2. 配置文件

    • 您能否提供有关如何修改的指导 .ini初始文本文件 来确保其与 ADC 配置匹配(例如、设置通道分配)?
    • 此外、我应该如何调节 ADC 配置文件 以确保在我的设置中使用 TSW14J50正常运行?

我的主要目标是确认 TSW14J50是否可以仅使用一个 ADS52J65 ADC 运行、如果可以、了解如何针对这种情况配置 FPGA 和 ADC。

提前感谢您的支持以及您可以提供的帮助进行此设置的任何文档或说明。

此致、


Alexander Schulz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS52J65EVM 和 HSDC_PRO 之间存在多个交互。 因此、如果不连接  ADS52J65EVM、就很难控制 HSDC_PRO 中的设置。

    您能执行以下操作吗?

    1) 1)使用 USB 将 ADS52J65EVM 连接到系统  

    2)将定制板连接到 TSW14J50以进行采集

    3)无论什么设备设置需要完成,您都需要在 ADS52J65EVM 和您的自定义板中完成。

    请确认您是否可以这样做 之后,我将检查如何管理2设备到1设备.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复和建议。

    我使用一个 USB 至 SPI 转换器 找到我的定制 PCB、ADS52J65软件似乎能够识别出它。 我已经验证了 SPI 信号、并将它们与 ADS52J65EVM 进行了比较。 虽然我尚未详细检查每个字节、但信号看起来是相似的、根据我的理解、SPI 通信主要用于写入 ADS52J65和 LMK04821的寄存器。

    此外 LMK 配置 将 USB 转 SPI 转换器与 ADS52J65软件配合使用时可以正常工作。 这一点很明显、因为正在生成时钟信号、并且当我重新加载不同的配置时、它们的频率会发生变化。

    鉴于这些观察结果、SPI 通信似乎不是问题。 正在成功写入 ADS52J65和 LMK 的寄存器。 不过、我不完全确定 HSDC Pro 上的 USB 至 SPI 转换器上是否有正常运行所依赖的一些双向通信、以及这是否会导致问题。 这种不确定性是我伸出援手的原因、以便更好地了解可能导致问题的原因。

    虽然我们可能会开发自己的 FPGA 固件、例如使用 KCU105电路板、但这种方法需要花费更多的时间和精力、而这在现阶段并不实用。 我们的主要目标是尽可能高效地测试定制 PCB 的数据提取、如果我们可以解决该问题、那么使用 TSW14J50进行的当前设置将是理想之选。

    在我看来、必须在 HSDC Pro 中以及可能在 GUI 中进行一些重新配置。 此外、我认为我需要配置或修改 ADC 的配置文件(CFG 文件)、但我不确定这一切如何协同工作以及需要专门修改哪些内容。 最重要的是、我希望获得指导 修改这些配置 从而确保正常运行。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一个问题。 您如何写入定制电路板? 是通过 ADS52J65 EVM 实现的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您可以使用 EVM GUI 在4ADC/通道模式下配置器件

    然后、转至 HSDC_PRO、点击"Instrument option"->"Dynamic configuration"、并将通道映射更改为以下设置。

    这将用第一个 ADC 替换 EVM 中的其他 ADC 数据。  

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:  

    感谢修复。 它起作用了。  

    Panneer Raja。