This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3421:可以使用同一时钟驱动3个 ADC3421

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP2102, LMK00304, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467398/adc3421-ok-to-drive-3-x-adc3421-with-the-same-clock

器件型号:ADC3421
主题中讨论的其他器件:CDCLVP2102LMK00304CDCLVP1204

工具与软件:

大家好

我的客户计划使用3个 ADC3421IRTQR、他们有这个问题:

使用同一个时钟驱动3个 ADC 是否可以?

(引脚21和引脚22)

此致

Ueli.

---------------

ADC3421 四通道12位25MSPS 模数转换器(ADC) ADC3421IRTQR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE

    是的、您可以这样做、但需要使用时钟缓冲器来适当地复制采样时钟。

    可以使用 CDCLVP2102或类似工具。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    感谢您的快速回复和对以下内容的支持:

    CDCLVP2102 低抖动、双路1:2通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102RGTR

    只是为了确保我正确理解您:

    这是否意味着您建议在每个 ADC 时钟输入之前使用一个缓冲器、即使用3个缓冲器?

    此致

    Ueli.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli:

    我要说的是、获取主时钟并使用1:2或1:4时钟缓冲器来驱动每个 ADC 时钟输入引脚。

    我在上面推荐的 CDC 器件只是一个示例。

    我将在 CTS 时钟团队中循环帮助选择合适的器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli:  
    您能否详细介绍此处所需的输入/输出格式以及频率?  
    我快速浏览了 ADC DS、看起来在 quesiton 中的频率在15 -125MHz 之间? 尽管如此,我宁愿确认而不是假设。  
    我看一下如何讨论 CDCLVPxxxx、因此需要 LVPECL 时钟 我同意 Rob、并且 CDCLVP1204或 LMK00304等器件是可行的选择。  

    我们还提供了一个工具 时钟树架构工具供 您将来参考、您可以在其中输入时钟要求以生成潜在解决方案列表。  
    输入4个-100MHz LVPECL 输出和1个100MHz 输入会产生以下结果:  



    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente

    由于客户将使用25Msps 型号、我们将查看25MHz 时钟。

    感谢您的支持:

    CDCLVP1204 低抖动双输入可选1:4通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1204RGTR

    --------------------------------------------------------

    Rob

    感谢您加入我们 CTS 时钟团队。

    由于 ADC3421 集成了一个时钟缓冲器:是否真正需要独立的外部缓冲器?

    此致

    Ueli.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli,

    是的、是肯定的。 但为了清楚起见、我们先发送一份详细的方框图、说明您建议在不使用时钟缓冲器/分离器的情况下采用什么方案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    向客户确认他们还没有原理图、但提供的注释没问题、因此我们可以关闭此主题。

    此致

    Ueli.