This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:正弦输入的振幅计算。

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466515/adc3664-amplitude-calculation-of-the-sinusoidal-input

器件型号:ADC3664

工具与软件:

大家好!

我目前正在从我的 ADC 采集原始数据、需要计算输入正弦信号的 Vpp (峰峰值)。 我的 ADC 设置处于默认模式。 有人能指导我如何处理这个问题吗?

提前感谢!
Fenil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    不确定我是否理解您的问题。 您是否在使用 TI ADC EVM、并且想知道施加到 SMA 连接器的输入信号大小有多大?

    这就是您的意思吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、感谢您的快速响应。

    我们有一个定制电路板、在其中我们为引脚(AINP 和 AINM)提供正弦输入并成功采集来自 ADC 的输出数据。

    我的问题是:如何将 ADC 输出数据与不同的输入信号(相同频率但不同峰峰值电压 Vpp)相关联?

    具体而言、如何使用捕获的输出数据来确定输入信号的 Vpp?

    此致、
    Fenil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    我会在时域或频域中采集和显示输出数据、您可以从中进行关联。

    如果您下载 HSDCPro、您将了解数据是如何相对于施加的模拟输入信号进行表示的。

    www.ti.com/.../DATACONVERTERPRO-SW

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob、您好、我们将查看 HSDCPro 软件进行澄清。
    此致、
    Fenil