This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:REFN0拉电流6uA 导致测量错误。 可以启用基准缓冲器吗?

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468005/ads124s08-refn0-is-sourcing-6ua-causing-an-error-in-measurement-can-we-enable-the-reference-buffer

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1261

工具与软件:

您好!
我们使用 ADS124S08对电阻传感器进行比例式测量。 根据数据表中关于在基准缓冲器接近 AVSS 或 AVDD 时禁用基准缓冲器的建议、我们启用了 REFP0缓冲器并禁用了 REFN0缓冲器。 我看到当缓冲器被禁用时、允许的输入电压扩展到超出 AVSS 0.05V、我想这就是产生此建议的原因吗?
这对我们来说一直没有问题、除非我们的测量已经关闭了一段时间。 探测周围后、我们注意到 R1710的电压为6mV、在 REFN0上施加6mV、而不是预期的0V、从而使读数产生误差。 就像 REFN0提供6uA 一样吗?
我们能够通过两种方式解决此问题:1)短接 R1710、这不是我们更好的方法、因为我们要保留 REFN0上的滤波-或2)启用 REFN0基准缓冲器。 通过上述任一操作、都会使 REFN0 = 0V、并会产生符合预期的 ADC 测量值。
我们通过设置为500uA 的内置 IDAC 驱动 R1705和电阻传感器。 如果您需要任何其他配置信息、请随时提问。
您能否说明我们是否可以保持 REFN0缓冲器处于启用状态? 您能说明一下在 REFN0上禁用6mV 电压可能会产生什么结果吗?
谢谢!
Nick Breeman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas Breemen:

    我会推荐方案1、如果 REFN0只是接地、实际上并不需要在它上面连接电阻器。 许多客户通常使用此模式。 基准电阻可用作 REFN0引脚的限流电阻、我希望 GND 网络保持相对干净。 即便如此、GND 上有一点电压"运动"不应该是大问题、因为会相对于该网络产生 REF 电压

    或者、可以在 SENSE_GND 和 GND 之间添加一个偏置电阻器以升高 REFN0处的电压。 这不需要是精密电阻器、因为您的所有测量值均为差分值。 您只需注意满足 IDAC 顺从电压、因为现在 IDAC 输出与接地之间的电阻更大。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    了解后、我们可以用0欧姆电阻器代替 R1710来解决该问题。 我们按照本 TI 应用手册的图2-6处理了 该电阻器的情况、但如果认为该电阻不必要或无用、我们当然可以不使用该电阻器在测量中恢复某些精度。  

    谢谢!

    Nick Breeman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas Breemen:

    我认为这些电阻器是为了完整起见、有些客户更愿意使用它们、但同样不需要它们。 如果是 ADS124S08、该电阻器实际上会导致问题。 例如、ADS1261在 REF 缓冲器上没有相同的限制、因此对于该器件、始终启用 REF 缓冲器

    -Bryan