This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672-DAC EP:数据转换器论坛

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467542/dac5672-ep-data-converters-forum

器件型号:DAC5672 EP

工具与软件:

我正在完成一个使用 DAC5672 EP 的设计。

在数据表的第4页有一个电源板参考:

PFB 封装热特性     

参数                        连接到 PCB 散热平面的电源板

结至环境   63.7°C/W 的热阻

结至外壳的热阻      19.6°C/W

设备似乎没有电源板

您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    电源板基准将假设这意味着以接地为基准、因为封装图中没有所示的实际接地焊盘。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rob、很高兴数据表的作者能解释神秘之处。 此致 Chris