This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:PGA 打开时、AD 转换值波动很大

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467896/ads114s08-ad-conversion-value-fluctuates-greatly-when-pga-is-turned-on

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

嗨、团队:

我正在使用 EVM 测量 AD 值、但只有当我打开 PGA 时、AD 转换值的振幅才会增加。
当实际输入为1V 时、当 PGA 关闭时会获得稳定的结果、但当 PGAGAIN 设置为1时、结果会大幅波动。
是否有任何可能的原因?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    您能否向我们演示一下您的信号源是如何连接到 ADC/EVM 的? 您可能违反了 PGA 共模范围要求、如果您测量单端输入电压、这肯定是正确的。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    PGA 的共模范围在哪里?
    我无法在数据表中找到它。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    我复制了数据表的相关部分、 确保满足这些要求、否则将获得不稳定的结果

    -Bryan