主题中讨论的其他器件:ADS1278、
工具与软件:
您好!
我正在尝试为我的特定平台(gaisler)开发一个此板上的 ADC 驱动程序。
我能够安装 GUI 软件、启动电路板并捕获我在其中一个输入通道上获得的信号。 到目前为止一切顺利。
现在、我要使用该输入信号保持设置、但不使用我的 PC 与 ADS1278通信。
我一直在尝试通过 J6上的跳线通过 SPI 接口读取 ADC 数据。 这里、我已经将 SCLK、MISO 和 GND 连接到我自己平台上的相应引脚。
我现在的问题是、我不会获取任何数据。 显然 SCLK 线被电路板拉到高电平(如果我在自己的硬件上测量时钟线、那么我可以看到应该用于驱动通信的 SCLK、一旦我将它连接到 ADS1278EVM 板、它就变成高电平)。
因此、我想问一下、如果您能为我提供一份指南、说明我需要做什么以及需要考虑什么、让我在没有 PHI 板的情况下使用 ADS1278EVM-PDK、以便我可以在我的平台上开发相应的驱动程序。
提前感谢!
此致