This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:更大的数据集捕获

Guru**** 2998750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18EVM-PDK, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468052/ads127l18evm-pdk-larger-dataset-capture

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS127L18

工具与软件:

您好!  

我们最近购买了 ADS127L18EVM-PDK 评估板、并且一直使用  ADS127L18EVM-PDK-GUI 为我们的实验收集一些数据。

我在 GUI 中给出了以下设置、以便以较低的速率采集数据。

滤波器:宽带滤波器

时钟:3.2MHz 和 OSR:4096、 这给了我390.6Hz 的数据速率。

我的应用需要采集更多的数据。 为了进行测试、我在 GUI 的 Samples 控制字段下提供了1,000,000个样本、理论上、它应该会运行42分钟、但 ADC 只运行4分钟并停止了。 但是、数据日志包含100万个样本。

我还尝试提供40000个样本供捕获、但它只是运行10秒并停止、而不是运行100秒。

是否有可能解释此处的行为? 我在这里感到有点惊讶。

我应该能够运行 ADC 至少20分钟、以便采集我正在实验的数据、并且我的数据速率范围为5000Hz 至300Hz。

在这里寻求帮助。

此致、

Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    时钟设置仅用于外部振荡器。  换句话说、当将外部时钟连接到 EVM 时、此 CLK 设置仅由 GUI 用于计算预期数据速率;它不会更改评估板上的实际时钟频率。

    不过、ADS127L18确实具有内部时钟分频器、您可以将其设置为"除以8"。  将此值设置为"Divide by 8"并使用板载32.768MHz 振荡器将使数据速率为500sps。  对于1MEG 样本、这将导致大约33分钟的数据收集。

    如果您需要390.6sps 的确切数据速率、则需要使用外部时钟。  有关详细信息、请参阅 ADS127L18EVM-PDK 用户指南的第2.8节。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您的答复。 我将尝试这种方法、我相信这种方法应该符合我的期望。

    再次感谢大家。

    此致、

    Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    我做了更多的挖掘,有一个数据收集的最大超时期,将最大数据收集时间限制在15分钟左右。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    实际上、当我们尝试运行 ADC 30分钟时确实收到了一个错误。

     

    我们在大约16分钟后收到了这个错误、我想15分钟的限制就解释了这一点。

    我们正在进行实验、以将数据收集时间保持在15分钟以内。

    感谢您的支持。

    此致、

    Shan