This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:我们何时可以预计 ADS7067IRTER 在主要供应商有库存?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468476/ads7067-when-can-we-expect-ads7067irter-to-be-in-stock-at-major-suppliers

器件型号:ADS7067
Thread 中讨论的其他器件: ADS7066

工具与软件:

您好!

请参阅主题-是否有 ETA ADS7067IRTER 还吗? 我们大概可以预计它何时会在主要供应商(例如 Mouser 和其他公司)有库存?

谢谢// Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl:  

    感谢您在 E2E 论坛上发帖!  感谢您关注 ADS7067。  您对多少数量的 ADS7067IRTER 感兴趣?

    Mouser 和 DigiKey 似乎都有完整的卷带(5k)可供订购、但我不确定他们何时将 其更改为现货。  

     如果您对此感兴趣、可随时在 TI.com ADS7067IRTER 上购买和订购这款全新的 ADS7067IRTER 器件

    如果您对大批量订单感兴趣、我们也乐意直接与您合作。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yolanda、听起来不错;新器件迅速进入 PCBA 制造商的器件库通常需要一段时间、但至少我使用的产品还可以从 Mouser 和其他公司获得全球采购(也就是说、在我的案例中、这比手动配置器件更容易)。 在我的用例中、与 ADS7066相比、ADS7067具有更高的 ksps (参阅800ksps 而不是250ksps)、这也带来了很多好处、因此我很高兴它处于短期内!

    BR//Karl.