This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:DAC38RF93:BSDL 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93, UCD90160A, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467501/dac38rf93-dac38rf93-bsdl-model

器件型号:DAC38RF93
主题中讨论的其他器件: UCD90160ADAC38RF80

工具与软件:

您好!

您能否为 DAC38RF93提供 BSDL 文件?  在设计工具和仿真中未提供此模型。

例如、 UCD90160A 具有 BSDL 模型

谢谢你。

此致、

Kübra Yildirim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 DAC38RF80的 BDSL。 DAC38RF80和 RF93使用相同的 GPIO 设计。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但也没有 BSDL 模型文件。 请您提供  DAC38RF80的 BSDL。

    谢谢你。

    此致、

    Kübra μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我单击了下载链接、然后就可以下载了

    以下是您可以直接从 E2E 下载的文件:

    https://www.ti.com/lit/zip/slam304

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的帮助、但这是 IBIS 模型、而不是 BSDL。 我找不到 BSDL。

    此致、

    Kübra μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的道歉。 该器件利用 JTAG 端口捕捉串行器/解串器接收器眼图。 该器件不支持典型的边界扫描协议。  
    查看下面的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa762
    因此、我们没有此器件的 BSDL 文件。 抱歉

    Kang