工具与软件:
您好!
我是布里斯托尔大学的一名电子技术人员、正在为希望使用三(3)个应变计和一(1)个 LVDT 传感器测量土壤影响/密度的传感探头的研究人员提供支持。
他们向下送到地面的探头具有非常小的面积、我可以为它们安装小型电子包。
因此、我需要使用 ADS1234 PWG4 28引脚4通道芯片。
我以前从来没有使用过这个芯片、在设置这个芯片时、我可以非常有效地利用你的帮助和建议。 我希望将其与 Arduino nano 和 CANBUS moduel (MCP2515 )一起放在 PCB 上,从芯片读取传入的应变计数据到 Arduino nano 中,然后将数据发送到 MCP2515 CANBUS 模块给用户。
这是到目前为止我使用您的芯片设计的快照。 但是、我不确定这是否正确?
此外、您是否有 Arduino 的示例代码可用于捕获芯片上的4个通道? 根据我的理解、这是一个类似 SPI 的自定义通信协议、使用的是"位拆裂"?
您能够向我提供的任何支持和样片都将非常棒。
谢谢!
Hendrik
是多少