This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:非对称 HV 电源

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469113/ads125h02-asymmetric-hv-power-supply

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我的要求是测量低至+/- 100mV 范围内的0-10V、0-5V、+-2V 信号。

我有一个 具有+24V、+5V 和-5V 的现有电源。 是否可以使 HV_AVDD =+24V 和 HV_AVSS =-5V?

查看数据表可以实现这一点、但线性度或精度有任何问题吗?

提前感谢和最好的评论

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Peschel:

    非对称电源正常、请务必满足 PGA 工作范围要求、如第9.3.3.1节所示。

    当 HVSS =-5V 时施加-2V 电压非常接近 PGA 超出其线性范围的运行、因为您需要在一定范围内使电源轨远离+-2.5V。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的快速响应!

    -Michael