This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49:同步输入

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469006/ads42lb49-syncing-input

器件型号:ADS42LB49

工具与软件:

您好!

我无法找到如何准确使用 SYNCIN 信号。  评估板

用户指南完全没有提到它。

我找到了数据表的2个版本。  在较旧版本上、它提到了寄存器"X30"、

位"D5"以启用/禁用它。  如果使能、SYNCIN 为低电平有效(第8页)。

在较新的数据表中、没有更多提及寄存器"X30"、但在这里

仍然是一个图形、显示 SYNCIN 为高电平有效(第31页)。

这个 SYNC 输入让用户能够选择使用哪个时钟周期

峰值振幅。  如果我想同步/从特定的时钟周期开始、我该怎么办、

那么继续吗?  我是否需要将 SYNCIN 保持为高电平?

在这种情况下(启动、继续运行一段时间)、SYNCIN 可能会很低

越大。  我可以使用单端吗?  例如仅将 SYNCINM 接地

Pulse SYNCINP?

此外、寄存器"X30"是否仍然可用?

非常感谢您的帮助。  此致、

Dehong