This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61404:原理图设计

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468783/dac61404-schematic-design

器件型号:DAC61404

工具与软件:

您好!

1) 1)对于 AVDD 和 AVSS 设置、如果目标 Vout 为0~5V、可以将其设置为 AVDD = 5V、AVSS = GND 吗; 但我在数据表中观察到了余量和下余量、我不确定是否需要双极电源。

2) 2)如果我设置 AVDD = 16V 并且 AVSS = GND、 如果 Vout 短接至16V 或 GND、那么该器件应该能够承受该电压吗?

3)对于 SensePD 和 SenseND 引脚、如果我不需要它、应该将 SensePD 连接到 Vout、将 SenseND 连接到 GND?

4) 4) CCOMPX 到 VOUTX 应使用的电容值是多少?

5) 5)对于复位引脚、我是否可以通过10k Ω 的速度上拉至 IOVDD? 我不想控制它。

6) 6)是否可以在输出电压处连接100nF 以实现 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    请在下方查看我对每个问题的内联响应-  

    1) 1)对于 AVDD 和 AVSS 设置、如果目标 Vout 为0~5V、可以将其设置为 AVDD = 5V、AVSS = GND 吗; 但我在数据表中观察到了余量和下余量、我不确定是否需要双极电源。
    [Sanjay]:对于0V- 5V 输出、您需要电源 AVDD ()>=+5V + 1.25V (余量)、AVSS <= 0V - 1.25 (下余量)。 请查看数据表  图7-31. 电源的余量和下余量与输出电流间的关系 。  

    2) 2)如果我设置 AVDD = 16V 并且 AVSS = GND、 如果 Vout 短接至16V 或 GND、那么该器件应该能够承受该电压吗?
    [Sanjay]:是的、该器件具有短路保护。

    3)对于 SensePD 和 SenseND 引脚、如果我不需要它、应该将 SensePD 连接到 Vout、将 SenseND 连接到 GND?
    [Sanjay]:是的、这没问题。    

    4) 4) CCOMPX 到 VOUTX 应使用多大的电容值?
    [Sanjay]:具体取决于您的 Vout 负载电容器要求、对于 CCOMPx = 470pF、我们支持1uF  

    5) 5)对于复位引脚、我是否可以通过10k Ω 的速度上拉至 IOVDD? 我不想控制它。
    [Sanjay]:这是可以的。  

    6) 6)是否可以在输出电压处连接100nF 以实现 ESD 保护?
    [Sanjay]:这个器件的每个引脚都有 ESD 保护、无需为此放置额外的电容器。 请参阅以下详细信息-
      


    谢谢!
    Sanjay