This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:用于与 AFE58JD32EVM 通信的 TSW14J50

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32EVM, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465728/afe58jd32evm-tsw14j50-to-communicate-with-afe58jd32evm

器件型号:AFE58JD32EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD32

工具与软件:

使用 TSW14J50与 AFE58JD32EVM 通信。

但是、在 HSDC Pro 中、我在下拉菜单中找不到用于更新 TSW14J50固件的选项"AFE58JD32EVM"。

我使用的是 HSDC Pro v6.00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 在 安装 HSDC Pro v6.00后安装了 AFE58JD32EVM 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在默认路径(C:\Program Files (x86)\Texas Instruments)中安装这些软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后它应该出现在下拉列表中。 安装时是否遇到任何错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我已经附加了显示下拉菜单的图像。 我还尝试从头开始重新安装一切。 安装或重新安装任何 GUI 或软件时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下 路径中您的 AFE58JD32.ini 文件?

     C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J50 Details\ADC files

    一旦您安装了 HSDC_PRO、然后安装了  AFE58JD32EVM、此文件应放置在上述路径中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、 正如您所提到的、AFE58JD32.ini 文件位于正确的路径上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了数据库,那里 HSDC_Pro 版本是4.7。 您可以尝试使用该版本吗?  

    此外、安装完成后是否重新启动 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sachin、
    它可与  HSDC_Pro 版本4.7搭配使用。