This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADC 查询

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468794/ads114s08-adc-inquiry

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

HII 团队、

我们使用 ADS114S08进行 RTD 温度测量、但会遇到问题。 当所有四个通道同时连接时、该器件工作正常并提供准确的温度读数。 但是、当任何通道断开连接时、下一个通道显示的值不准确。

例如、当移除通道3上的 RTD 时、通道4上的值会失真(关断2到3度)。 同样、当通道2上的 RTD 断开连接时、通道3上的值会受到影响。

此外、当我们尝试以相反的顺序(通道4-3-2-1)读取 ADC 时、前一个通道的值会受到影响。

您能否帮助我们确定该问题的原因并提出可能的解决方案?

附加了原理图作为参考。 (1M Ω 的将电阻器拉在一起是 DNP)

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_SCU-MICROCONTROLLER-CARD-REV-B_2800_2MM_2900_.pdf

谢谢

Nikhil Batra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil Batra:

    现在是周末。 支持工程师将在下周早些时候回复您的问题。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Batra:

    您的输入电路具有大约10Hz 的超低截止频率。 每次切换输入时、所需的稳定时间将会过长。 ~99%的稳定时间大约为75ms。

    您应该通过减小电阻器和电容器的尺寸来增加滤波器截止频率。

    我在您引用的另一篇文章中提到了您的同事 Prashant 的这一点

    -Bryan