This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1, ISO224, ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465973/ads7138-q1-ads7138-q1

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO224ADS7945

工具与软件:

大家好!

我们计划在我们的设计中使用 ADS7138-Q1。

我们有2个来自 ISO224输出的差分信号和1个来自基于霍尔效应的电流传感器的单端输出。

该 ADC 是否可以同时测量差分信号和单端信号? 请确认。

并分享其原理图、以在我们的设计中继续进一步的过程。

此致、

Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    ADS7138-Q1最多仅接受8个单端输入。 它不接受差分输入信号。 我将与我的团队合作、为您提供具有差分输入的合适替代方案。  

    与此同时、如果您需要 I2C 或 SPI 接口、并且如果这3个信号是您将使用 ADC 读取的唯一信号、您可以分享是否需要汽车(Q1)器件吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joel:

    我们的要求仅包括3个通道、

    是否有任何器件同时提供差分/单端运算放大器。

    此致、

    Babu.M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Babu、

    ADS1015-Q1 是一款12位4通道 ADC、可接受差分和单端输入。 该器件能解决您的问题吗?

    此外、该器件是用于 OBC 还是直流/直流模式?

    此致、Taiwo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joel:  

    我已将我的 ADC 更改为 ADS7945。

    此致、

    Babu.M