This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:数据表中的增益误差不一致

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459353/ads131m04-gain-error-inconsistency-in-datasheet

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件: ADS131M06

工具与软件:

大家好!

我查看的是 ADS131M04与 ADS131M06 。 M04型号的增益误差为+/-0.1%、M06型号的增益误差为+/-0.3%(6.5电气特性、ADC 性能)。 在这两个数据表中、图6-9 (增益误差与温度间的关系)在这两个部件之间似乎相同、显示0.25%误差的上限等。 这在 M06增益误差规格范围内、但 M04不在规格范围内。

这看起来不一致。 您是否能够在数据表中确认这是错误? 或者、是否有不同的方法来解释这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir Kvitnevskiy:

    ADS131M04和 ADS131M06数据表中的图6-9看起来相同、但我 认为 ADS131M04数据表中的图6-9在查看特性数据后不正确。 我会与这位研发数据表的同事确认一下、下周早些时候就把数据表交给您了、因为他现在正在休假。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hi Dale、您是否有机会与同事核实过有关数据表的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir Kvitnevskiy:

    感谢您的耐心、Dale 今天不在办公室、明天他会再来找您

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗拉基米尔 Kvitnevskiy

    感谢 您的提醒。

    ADS131M04的图6-9中的图将在下一个数据表版本中更新。

    BR、

    戴尔