This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:共模注意事项

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469709/ads124s08-common-mode-consideration

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好!  

我有 几个 我不清楚的问题


我将尝试使用 ADS124S08来实现通用 RTD 测量电路、如下所示

我想知道是否 需要在抗混叠滤波器之前的设计中添加一个具有共模扼流圈的共模滤波器、如下所示:

我之所以要介绍额外的共模滤波器、是因为还有其他检测方法会多路复用到第一个共模滤波器的输出。 此外、我是否还需要为 Rref 添加相同的滤波器以使基准电压匹配? 是否有办法实现滤波器、以便其可与其他检测方法(主要是电流检测和使用10V 激励电压的 mV/V 检测)配合使用。

2.在其中一个常见问题解答帖子中、提到了模拟输入的过压 [常见问题解答]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器组件选择-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

我在此器件的数据表中找不到该值、能否说明20V 的来源。   

3、我也计划使用2线 RTD 传感方法来读取 3K 或10K NTC 热敏电阻、但为此、我需要读取不同的 Rref。 是使用 REFP1和 REFN1并在两个 REF 输入之间切换、还是使用固态开关并更改电阻并使用相同的 REF 输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zaheer Hashim、

    共模扼流圈非常适合滤除输入端的高频噪声。 因此、您可以使用它们、但您不需要添加它们。  这就像是您需要为自己/您的系统回答的问题。

    [报价用户 id="579633" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469709/ads124s08-common-mode-consideration ]我在该部件的数据表中找不到该值、您能告诉我20V 电压的来源是什么吗[/QUOT]

    该值只是一个示例、并非来自数据表。 您需要防止的过压量来自您的系统要求。

    [报价 userid="579633" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469709/ads124s08-common-mode-consideration ]我还打算使用2线 RTD 传感方法来读取 一个3K 或10K NTC 热敏电阻、但为此、我需要读取一个不同的 Rref。 是使用 REFP1和 REFN1并在两个 REF 输入之间切换、还是使用固态开关并更改电阻并使用相同的 REF 输入?

    我只会使用第二个基准输入对、除非您需要这些输入引脚(AIN6和 AIN7)用于其他用途。 这样、当您在 ADC 中切换基准输入时、转换将自动重新开始

    -Bryan