This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:信号完整性问题

Guru**** 2393755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467471/ads1299eegfe-pdk-signal-integrity-issue

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

工具与软件:

您好、E2E 论坛、
我使用的是 ADS1299EEGFE-PDK
i 将 ads1299eegfe  与 nrf52840 dk.
我的寄存器设置是  
CONFIG1 = 0xD5
CONFIG2 = 0xD0
CONFIG3 = 0xEC

并且 CPHA = 1、CPOL = 0
SPICLK 为8MHZ

我有胎儿模拟器 ps - 320 (MHR 振幅2mV 和 FHR 振幅0.5mV)  
首先,我使用的 ADS1299EEGFE-PDK 与上述寄存器设置,母体心率 Q R S 复数即将到来。

然后、我使用相同的 ads1299eegfe 和 nrf52840 dk 并 使用 SPI 来使用我的原型

在上图中是母体心率 Q R S 复数没有正确到达  

请提供这方面的解决方案

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhumohan:

    感谢您发帖。

    您是否尝试过使用函数发生器或振幅较小的其他信号源、例如内部方波测试信号?  

    此致、

    Ryan