工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 ADS8556并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
有一个与图2相关的问题。 串行运行时序图(全部三个 SDOS 运行)、位于 ADS8556数据表的第15页。
在此时序表中、每次引用 ADC 时似乎都需要在 SDI 上设置"控制寄存器(CR)"位。 是这样吗?
我想在通电时只对 ADS8556设置一次"cr"、然后保留初始的"cr"设置、只获取 AD 转换结果"SDO_x"、而无需在每次使用 ADC 时设置"cr"。
如果可以、请告知我们如何设置。
我们计划仅在软件模式下使用它。
ーーー μ A
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi