This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:保证不会损坏组件的最长复位时间

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468951/ads7067-guaranteed-max-reset-time-to-not-destroy-the-component

器件型号:ADS7067

工具与软件:

您好!

在 "ADS7067:ADS7067复位体验"主题中、我们提到了尽管有建议(针对 REF 电压和所有输入)、但仅关闭 AVDD 电源"应该"不是问题。

您能否保证短暂违反最大额定值不会损坏器件?  如果是、您是否可以命名有效的时间跨度? 我需要具体的答案为我的老板。

提前感谢。

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    对于产生的混淆、我很抱歉、我将澄清、偶尔 出现通过在很短的时间内关闭 AVDD 而不移除外部基准源来复位器件的情况、器件应该可以正常工作。  这绝不是重置器件的推荐方法。 请遵循绝对最大额定值限制的要求和数据表规格、以确保器件正常运行。  

    此致、  

    Yolanda