This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:高增益下的高频性能

Guru**** 2912040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469869/ads1284-high-frequency-performance-at-high-gains

器件型号:ADS1284

工具与软件:

我们 在一些产品中使用 ADS1284。

一位 最终用户指出、他们已注意到高频响应出现异常压降、导致增益水平升高。

我已要求终端用户提供更多信息并查看了数据表、但我却没有看到该部件与增益相关的频率响应。 是否存在没有记载的 PGA 增益带宽效应或可以解释该行为的其他东西?

谢谢!

Gareth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对于所有增益输出为1600Hz 的增益、PGA 频率响应应是平坦的、这是 FIR 滤波器在4ksps 时的带宽。  如果绕过 FIR 并直接使用 sinc 滤波器、那么在较高频率下可能会出现一些衰减。

    在这种情况下、您使用什么增益和滤波器模式?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用