This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:使用内部时钟(CDC)和 TSW1418时的复杂抽取问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADC3683EVM, ADC3683, TSW1418EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468729/adc3683evm-an-issue-with-complex-decimation-when-using-the-internal-clock-cdc-and-tsw1418

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683TSW1418EVM、TSWDC155EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用:

  • ADC35XX EVM GUI
  • 高速数据转换器专业版 v6.00 (64位)(HSDC)
  • TSW1418 EVM 修订版 A
  • ADC3683EVM (DC134、REV E)

来评估 ADC3683。

根据 ADC368xEVM 用户指南(sba360.pdf)第5章(板载时钟硬件设置)、我能够修改 ADC3683EVM 板、以使用其内部时钟电路(CDC)而不是外部时钟。

使用上述软件和修改后的 ADC 评估板、我能够在旁路模式下(即没有任何降频转换和抽取)成功操作 ADC。

但是、如果我想在复杂抽取模式下评估 ADC、同时遵循 ADC368xEVM 用户指南的第4.3节(复杂抽取模式)、则会在 HSDC 中得到以下误差:

两个软件工具的设置如下所示:

问题:

  • 您能在上述设置中看到任何问题吗?
  • 您是否知道如何尝试使其在这种复杂的抽取模式下工作?
  • 根据 ADC368xEVM 用户指南第4.3.1节的规定、应使用抽取因数16。 但在第4.3.2节中、规定应使用抽取因子32。 这是否有意为之或这是否存在拼写错误?
  • 第4.3.2节规定应使用名为„ADC3683_2W_18bit_Complex"的驱动程序、但在 HSDC v6.00中我可以找到这个特定的器件、因此我要使用 ADC3683_2CH_2W_18bit_Complex。 这是不是很好? 或者我应该使用 ADC3683_2CH_2W_18bit_complex_s?
  • 在上面的其中一个设置中、有一个字段"ADC 2nd input frequency"。 这有什么用? 请注意、我想以双通道模式运行 ADC (即、两个通道同时并行提供样本)。 我会不会以某种方式担心这个领域?
  • 是否可以使用上面列出的工具通过20位输出样本评估复杂抽取模式? 目前似乎只支持18位输出、但我可能错了。

注意:我还没有尝试使用外部时钟评估复杂抽取模式... 我只需切换到内部时钟即可开始实验。

非常感谢!

Ondrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ondrej:

    感谢您发送编修。 谨向您致以诚挚的歉意、因为对于 ADC35xx/36xx 系列器件使用哪种捕获板存在一些混淆。 TI.com 上的页面列出了 TSW1418EVM、用户指南列出了 TSW1400EVM 作为此 EVM 的采集板、并且有许多指向不同采集卡的 E2E 帖子。 这些内容不正确、 我们正在努力更新这些内容。 我们已淘汰了这两个采集板、并且 HSDC Pro 不再为它们提供全面支持。 我们已经切换到新的采集板、即 TSWDC155EVM。

    所有新 FPGA 固件都是为此采集板而设计的。 我会通过电子邮件与您联系、以便获取您的信息、以便我们可以向您发送 TSWDC155EVM、我还会 向您发送 ADC3683EVM 和 TSWDC155的新固件/软件和新用户指南。 对于造成的混乱和任何不便、我们再次深表歉意。

    此致!

    Luke Allen