This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:ADC 输入电压范围

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469902/amc7836-adc-input-voltage-range

器件型号:AMC7836

工具与软件:

您好!

我的客户想知道 AMC7836是否可以在以下电源条件下接收-5V 至+5V 的 ADC 输入。

在 DAC 使用正电压的情况下、ADC 是否有可能接收负电压?

 - AVDD :+5V

 - AGND、DGND : GND(0V)

 - AVEE=AVSSB=AVSSC=AVSSD:GND(0V)

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    是的、这是可以实现的。 双极 ADC 输入与 DAC 电压范围无关。  

    谢谢!
    Erin